This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:支持 STM32的蓝牙 SDK

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607148/cc2564moda-bluetooth-sdk-support-for-stm32

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好!

我看到有针对 STM32器件的 BT SDK 支持、可与 CC2564配合使用。 但提供的示例适用于 STM32F407。

这是否意味着 BT SDK 仅支持 STM32F4x 器件?  

是来自 ST 的另一个系列、例如、 还支持 STM32Lx、STM32F0、1、2、3等?

STM32系列完全支持 CC2564的 BT SDK 的主要要求是什么? 特别是 CC2564MOD?

我注意到了 BT SDK 的 wiki、但这并未指定 STM32系列的完整范围。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您的查询已分配给 BT 专家。 我们很快会回来。

    谢谢、
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lucian、

    TI 仅为 STM32系列中的 STM32F4x 器件提供支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你