This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:GAP_LINK_established 事件超时

Guru**** 2590990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607137/cc2650-timeout-for-gap_link_established_event

器件型号:CC2650

我使用以下设置来设置连接时间。

#define DEFAULT_CONN_INT 48 // 30 msec
#define DEFAULT_CONN_TIMEOUT 50 // 500毫秒
#define DEFAULT_CONN_DERAT等待0

GAP_SetParamValue (TGAP_CONN_EST_INT_MIN、DEFAULT_CONN_INT);
GAP_SetParamValue (TGAP_CONN_EST_INT_MAX、DEFAULT_CONN_INT);
GAP_SetParamValue (TGAP_CONN_EST_Superv_TIMEOUT、DEFAULT_CONN_TIMEOUT);
GAP_SetParamValue (TGAP_CONN_EST_Latency、default_CONN_latency);

启动后(目标器件关闭)

GAPRole_EstablishLink (default_link_high_Duty_cycle、default_link_white_list、addrType、conn_addr);

 我应该在50ms 后输入 GAP_LINK_established 事件。  看起来、建立链路请求从未完成我设置的时间间隔。

是否还有其他参数阻止此操作完成。  喜欢扫描参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    GAP_EstablishLinkReq 没有超时;如果未建立连接、则需要使用计时器并取消应用程序中的请求。 上面引用的 TGAP 参数适用于活动连接。

    祝你一切顺利