This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:用于存储密钥的加密 ROM

Guru**** 2589810 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607863/cc2640r2f-encrypted-rom-to-store-keys

器件型号:CC2640R2F

团队、

我认为我们没有对器件上的 ROM 进行加密以存储安全密钥。

是否有任何其他机制允许我安全地存储密钥?
是否有文档/示例可以如何实现此目的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    密钥本身没有内部加密、但是、您可以将 CC2640R2F 配置为阻止通过 JTAG 或引导加载程序对无线 MCU 进行外部读取/写入访问、因此无法在 SNV 存储器中从外部读取密钥。 请参阅 CC26xx TRM (SWCU117)中的器件配置一章。

    祝你一切顺利