请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在使用 CC2650 LaunchPad、并已使用简单的 BLE 外设加观测器代码将其配置为观测器。
以下是我在 SimpleBLEPeripheral_taskFxn 函数的 for (;)循环中所做的更改-
char text7[]="-"; UART_WRITE (UART、text7、sizeof (text7)); iCall_errno errno errno = iCall_Wait (1);
这样代码就可以完美运行、我可以接收信标、但连字符"-"在终端中打印了几次。
但是、我需要将 UART 打印到另一个电路板、因此无法从 BLE UART 持续打印内容。
但是、当我删除这些语句时-
char text7[]="-"; UART_WRITE (UART、text7、sizeof (text7));
我的代码挂起、未观察到信标。
我尝试将这些语句保留在 for (;)循环之前、并实现了相同的结果。 增加 iCall_Wait()的时间也会导致相同的结果。
您能为我提供解决方案吗?