This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640绑定计数

Guru**** 2595580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607667/cc2640-bond-count

您好!

我对 LE 键合计数感到困惑、我正在创建器件和应用之间的自定义配对过程、我想使用键合计数数字来确定器件在程序启动时已经与手机绑定、所以我的问题是...

如果我关闭设备电源、绑定列表将消失? 如果我重新打开设备电源、那么在广播尚未广播时能否只读取绑定号码?

我的温度过程将设计为... 在程序启动中读取绑定编号、如果该编号大于0、则不要执行配对过程、只需按正常方式直接执行连接操作。

对于我的配对过程、它有一些认证、在进行配对时需要按一下器件上的某些组合按钮、因此我需要分离已绑定/尚未绑定的进度。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    键合计数通过读取闪存(非易失性闪存、因此在断电时保留)来确定、因此、您可以读取键合计数并执行应用特定行为。

    我认为你提出的是完全可行的。 我建议查看 API 并进行拍摄!

    GAPBondMgr 是您要查看的内容: software-dl.ti.com/.../group___g_a_p_bond_mgr.html

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、反叛分子。

    感谢您的回复、我尝试读出绑定号码、但我发现了一件事、如果我已经绑定了手机、 当我忘记了电池上的器件时、键合计数仍然具有数字、但主机已经忘记了绑定吗? 如果是、这意味着我必须手动复位绑定?