This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:在 iCall 感知任务中的信号量

Guru**** 2592180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607666/rtos-cc2640r2f-semaphores-in-icall-aware-tasks

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:TI-RTOS

您好!

   BLE Stack 3.00开始使用事件模块而不是信标模块。 如果在一个 iCall 感知线程中使用 Semaphore_Structt (非 iCall_Semaphore)、是否会有任何问题?

此致。

牡蛎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Oythun、

    你应该是可以的! 事件模块开始用于 iCall/Stack 事件、因此、如果您的任务也恰好使用针对特定应用的信号量、那么您应该不会遇到任何问题。 没有任何东西会阻止您为应用定义其他信标或事件模块句柄。 它只是您在 iCall 中注册的将接收 iCall/Stack 事件的句柄。

    希望这有所帮助、
    反叛分子