This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:尝试将 cc2640 launchpad 程序调试到我的定制电路板 cc2640r2f

Guru**** 2590610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607030/cc2640r2f-trying-to-debug-the-cc2640-launchpad-program-to-my-custom-board-of-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

我正在尝试使用 olimex tms320xda100v3 调试器将 cc2640 launchpad simplebleBroadcaster 程序调试到我的 cc2640r2f 自定义板中。 我已经将项目属性中的调试探针从 xds110更改为 xds100v3。 但收到 错误。 我也附上了构建日志 here.e2e.ti.com/.../7065.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些错误与调试器设置无关。 是否将任何内容更改为原始 ProjectZero?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不仅仅是属性中的 degg 探针
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    launchpad 控制器为7x7、我使用的是4x4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用4x4、则必须根据您的 IO 设计修改板级配置文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉 CCS、您能指导我如何修改板级配置文件或其中的任何示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\source\ti\ble5stack\boards\CC2640R2_LAUNCHXL 下修改 CC2640R2_LAUNCHXL.h、并在 CC2640R2DK_4XS.h C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\source\ti\boards\cc2640rink_c64xs\ble2dk\ble2rstack\ble2ds\ble4s\c64xs\ble4stack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将预定义符号检查到项目的应用程序属性中。 在这里、您将找到一个用于定义电路板的变量。 根据您的自定义弦进行更改。

    如果我的帖子解答了您的问题、请单击"验证答案"按钮、以使具有相同问题的其他人受益。