This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:如何更改板级配置文件中定义的 DIO

Guru**** 2594770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607045/ccs-cc2640r2f-how-to-change-dio-defined-in-board-file

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

  链接中的内容。 我可以跨越线路。  ----所有封装选项的软件编程接口都是相同的。 当从一个封装选项更改为另一个封装选项时,例如7x7到4x4 QFN,只需要考虑板级配置文件中定义的 Dios 数,如果需要,还需要考虑射频布局。  我只是想知道如何做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅软件用户指南中的"在定制电路板上运行 SDK":
    software-dl.ti.com/.../index.html

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    打开(您的电路板类型).h 文件。 在这里、您将看到定义了不同的 dio 引脚及其实现方式。 现在、如果您想将 SPI MISO 引脚更改为 DIO_4 (默认引脚为 DIO_8)。 然后将 IOID_8更改为 IOID_4。
    有关引脚配置的更多信息,请参阅 cc2640r24.2的数据表及其设计文件。

    感谢您将您的问题回答后的主题标记为已回答:)