This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:无法通过 I2C 总线输出 g_sensor#39;s 数据

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607143/ccs-launchxl-cc2650-fail-to-output-g_sensor-s-data-through-i2c-bus

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

我已经尝试修改了示例代码"i2ctmp007_CC2650KT"、还想通过 I2C 总线驱动 g_sensor。 但始终在控制台中、打印的内容如下:

[Cortex_M3_0]开始 I2C 示例
系统提供商设置为 SysMin。 停止目标以查看 ROV 中的任何 SysMin 内容。
I2C 已初始化!
I2C 总线故障
I2C 已关闭!

我在这里也附上了我的 empty.c 文件、您能帮我检查哪个器件出错了吗?

非常感谢。 e2e.ti.com/.../empty.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我无法调试您的代码、但我建议您同时调试代码时监控 i2c 总线。 请注意、提供了 i2c 驱动程序的源代码、因此您可以将其添加到项目中以帮助进行调试。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我已经解决了这个问题。 未添加稳压器和转换器将 I2C 电源电压和 VDD 转换为必要值的 g_sensor 电路。 2.在程序中、I2C 器件编码有错误。 我生成了一个反向返回值。