This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:24MHz XTAL、用于受限空间

Guru**** 2589330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607337/cc2640r2f-24mhz-xtal-for-restricted-space

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

我仍在使用 CC2650/CC2640R2F 进行小型化设计。 我的问题是、来自 Epcos 的 XTAL 仍然是最大的分量。 在 xtal 选择的应用手册中、有几个具有较小尺寸的替代方案。 遗憾的是、在德国、没有经销商可以为我提供该组件。

我的问题是、我是否可以使用 TCX 的8Q-24.000MEEV-T。 数据表显示其 ESR 为100Ohm、但对于 uC、建议最大值为60Ohm。

谢谢

此致  

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andreas、

    强烈建议保持在 CC26xx 的建议 ESR 额定值范围内。 我不知道其他兼容的24M xtals、但如果您确实找到了一个、请分享该规范、以便我们可以查看。

    祝你一切顺利