This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540EMK-USB:USB 软件狗开发板的示例代码

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540EMK-USB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607341/cc2540emk-usb-example-code-for-usb-dongle-dev-board

器件型号:CC2540EMK-USB

开发板刚刚到达。 我运行了数据包监听器来检查电路板是否正常工作。 现在、我想在上面运行一个项目。 示例项目在哪里?

快速入门指南说明了编写您自己的软件、建议使用 BLE 软件堆栈。 听起来像是一个计划。 但使用 BLE 堆栈的示例项目在哪里。

我已经下载了 BLE 堆栈、虽然似乎有项目在那里、但它并未说明它们用于什么平台、而且似乎没有适合相关电路板类型的#define。

我必须在这里遗漏一些显而易见的东西、该板自2013年以来就已上市!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装 BLE Stack 1.4.2后、您可以在 C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.4.2.2\projects\ble 下找到 CC254x 示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我在那里看到了、我刚刚找到了针对正确硬件的 HIDAdvRemoteDongle。 当我尝试查看 ARC 用户指南时、我只是通过我之前的绝望搜索才知道这一点。

    以下哪些项目适合 CC2540EMK-USB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 www.ti.com/.../cc2540emk-usb
    页面上没有软件选项卡来指示您可能在哪里找到某些软件。
    此外、没有使其难以使用的原理图。 但是、如果您进行搜索、您会发现此页面、确实如此!
    www.ti.com/.../tidc-cc2540-ble-usb

    我觉得这个页面可以改进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅 HostTest 示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、好的、有2个示例是可以的。 我只想用电路板配置作为起点。 我可以在进行中从其他示例中添加功能。
    但在哪里可以找到它们并不明显。 快速入门指南或网页中的额外一行将有所帮助。