This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F-Q1:是 CC2640R2上可用的毫微秒时间戳模块、还是 CC2640R2上仍可用的第二个模块、包括毫微秒字段

Guru**** 2591000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607150/rtos-cc2640r2f-q1-is-nano-second-timestamp-module-available-or-second-module-including-nano-second-field-still-available-on-cc2640r2

器件型号:CC2640R2F-Q1

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI 专家:

我需要使用时间戳、包括微秒和毫微秒。

因此、我尝试包括时间戳模块和第二个模块、但日期和第二个模块工作良好、但获取毫微秒仍然困难。

请告诉我该模块是否可用。

BR、

吉元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用程序没有毫微秒时间戳。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 YiKai、

    我认为您的答案基于时间戳点。

    如果是、我将更改我的问题、如下所示。

    我只想确认我尝试使用的以下结构的成员不能用于它。

    downloads.ti.com/.../Seconds.html

    以保持时间值、以秒为单位、再加纳秒为单位

    c 概要 目标域
    typedef struct seconds_time{
        uint32 秒;
        // 秒
        uint32 ns;
        // 纳秒
    }秒_时间;
    我找到了以下与纳秒精度相关的链接。 对吧? 尽管可以使用纳秒级场、

    BR、

    吉元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此数据结构由在所有 TI 平台上运行的 TI RTOS 共享、CC26xx 不支持我知道的 ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我明白了。

    吉元