请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我将 CC2650 Launchpad 用于简单的 BLE Beacon 示例、在 launchpad 上闪存后、该 LaunchPad 可完美工作。
我希望在 CC2650 Moda 模块上刷写此代码、因为它更便于移植、更方便用作信标。
我能够在 Moda 上刷写代码、但是、Moda 模块未被检测到、并且我没有接收任何信标。 硬件连接看起来是正确的。
我应该对任何板级配置文件进行任何更改吗? 或软件中的任何其他更改?
提前感谢。