This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:我使用4x4文件更改了 CC2640R2_LAUNCHXL.c、CC2640R2_LAUNCHXL.h、board.h 并将其重命名为 CC2640R2_LAUNCHXL。

Guru**** 2593890 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607220/ccs-cc2640r2f-i-changed-the-cc2640r2_launchxl-c-cc2640r2_launchxl-h-board-h-with-the-4x4-files-and-rename-them-to-cc2640r2_launchxl

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用具有4x4芯片的 cc2640r2f 定制板。 我使用4x4文件更改了 CC2640R2_LAUNCHXL.c、CC2640R2_LAUNCHXL.h、board.h、并在每个字段中将其重命名为 CC2640R2_LAUNCHXL。 可更改文件夹的电路板配置。 我想问、这是否能够正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的 IO 引脚使用情况与4x4电路板文件相同、则该选项应该起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在使用闪存编程器2读取控制器的芯片版本时,它显示2.x*。 它的含义是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 针对不同的生产时间提供不同的芯片版本。 但是、我不确定2.x 中的修订版本是什么 应该在某个地方提到它、但我找不到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../swra499

    在给定的链接中、存在在芯片版本2.3或更高版本上工作的条件。 要使用闪存编程器2检查链接中提到的版本,我的芯片显示2.x*,所以,如果我假设我有2.3或更高的版本,或者有任何其他方法可以找到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否制作一个屏幕截图来向我展示您在闪存编程器2中看到的2.x 内容?