This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:生产后清洗

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/648102/cc2564modn-washing-after-production

器件型号:CC2564MODN

你好、

我们正在使用 CC2564MODN、并将在下周进行首次量产。 我们不确定的一点是 、在焊接后能否安全地清洗 CC2564MODN?

我们不会在任何化学品中清洗 PCB、只会清洗水。 我认为在大多数情况下、无法清洗任何罐装模块、但我希望 TI 可能已经完全密封了模块、因此水无法进入?

烘烤是否会在清洗后排除湿气?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erich、

    我们正与适当的内部组织合作解决这一问题、我们希望能够在几天内做出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erich、

    您应该注意到模块盖(CAN)有一些通风孔、因此水可能会进入盖子。 应在清洗后烘烤、以驱动任何苔藓。

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    谢谢。。。  您是否有任何关于模块使用温度和烘烤时间的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我需要检查并与您联系。

    此致、

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    这将取决于 具体流程以及模块盖内的水的大小。  在类似产品上、我们的 CM 完成 了一项研究、  结果表明在125°C 的温度下、1小时的干燥时间作为其过程的一部分是有效的。   我们建议您评估哪种选项最适合您的特定流程。  您是否在清洗后、使用压缩空气等采取了任何措施?  其中一些措施会影响您烘烤多长时间以去除所有水分。

    此致、

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20180207132446655.pdf

    您好、Oscar、

    我们当前用于此 TI 蓝牙模块的洗涤过程涉及以下内容:

    OKO 洗衣机、请参阅随附的程序(操作及其持续时间)

    液体清洁剂->制造商 IMO 的 Komponente A

    粉末洗涤剂-> 制造商 IMO 的混合物3

    清洗后烘烤:在80摄氏度下持续2小时

    请评论、因为我们需要知道要做什么、因为我们即将达到生产状态、这将对我们的器件产生巨大影响。

    如果清洁过程未能正确完成、我们可能会产生非常糟糕的产量和现场故障、这些故障将会及时发生。

    TI 已经建议:

    "

    建议的模块清理:

    使用压缩空气吹出模块。

    "

    在我看来,这对于将发生的静电释放是非常危险的,这将对常设仲裁院的组成部分产生负面影响。

    TI 是否可能会建议采用 ESD 安全压缩空气方法?

    谢谢

    此致

    威利