This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:cc2650 dose not boot with external supply

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/652921/cc2650-cc2650-dose-not-boot-up-with-external-supply

器件型号:CC2650

我已经使用 cc2650创建了项目、当我使用 code composer 和调试器运行它时、它工作正常。 但是当我将它连接到外部电源(没有调试器)时,它的剂量不起作用,代码剂量不起作用。 我在每个点获得正确的电压。 问题出在哪里???

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它是否可与我们的示例应用项目之一配合使用、例如 SDK 中的 simple_peripheral? 您是否在项目配置中选择了合适的器件?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不在 RTOS 和 BLE 上工作、我正在尝试运行一个简单的 LED 闪烁代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 TI-RTOS 驱动程序中的项目、例如 pinInterrupt 项目:
    C:\ti_tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08\examples\TI\CC2650_LAUNCHXL\pinInterrupt

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,我正在尝试下面给出的简单 LED 闪烁代码

    int main (空)

    SysCtrlPowerEverything();
    PowerCtrlSourceSet (PWRCTRL_PWRSRC_DCDC);
    IOCPinTypeGpioOutput (IOID_30);
    IOCPinTypeGpioOutput (IOID_21);
    while (1)

    GPIO_writeDio (30、1);
    GPIO_writeDio (21、1);
    CPUdelay (16000000);
    GPIO_writeDio (30、0);
    GPIO_writeDio (21、0);
    CPUdelay (16000000);



    //printf ("hello");
    //返回0;