This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:CC2650 Launchpad

Guru**** 2587935 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/652958/ccs-launchxl-cc2650-cc2650-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我找不到适用于 LaunchPad CC2650的 Project Zero。

我可以从哪里下载它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否已经尝试过 SimpleLink Academy 模块中的说明:
    software-dl.ti.com/.../ble_01_basic.html

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    抱歉,我在 Resource Explorer 中找不到“SimpleLink Academy→蓝牙低耗能”。 如果我在搜索栏中搜索"SimpleLink Academy 1.08"、我在树中找不到屏幕截图中相同的菜单。
    为什么?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、好的、我从互联网上下载 simplelink_acade_01_11_00_0000、然后找到 Project Zero。
    谢谢。