This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540:通过一个开关/按钮复位芯片?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/652802/cc2540-cc2540-reset-the-chip-via-a-switch-button

器件型号:CC2540

您好!


我想知道在程序挂起时、有哪些好方法可以重置 CC2540芯片? 我当前的系统将 CC2540连接到纽扣电池、有时我必须重置电源才能在系统卡住时重置程序。 纽扣电池锁定并固定在盒子中、因此取出电池不方便。


我想通过外部开关将引脚#20 RESET_N 连接到 GND、以便在需要时将其短接。


有什么想法或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这应该可以从外部复位。 请参阅相关主题:
    e2e.ti.com/.../586008

    请注意,还有 HCI_EXT_ResetSystemCmd () API 用于在软件中复位器件。

    祝你一切顺利