This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:CC2640 Tx 功率设置参数

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/651887/rtos-cc2640-cc2640-tx-power-setting-parameter

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC2592

工具/软件:TI-RTOS

在 CC2640上、示例 HCI_EXT_SetTxPowerCmd 参数如下。

但我想将 TX 功率设置为-10 dBm、如何设置参数 IB、GC、tc。

如何在 TX 功率值设置上获得 IB、GC、tc 参数?

#define GEN_TX_POWER_VAL (IB、GC、tc)                                         

 

 const txPwrVal_t txPowerTable[]=

 {TX_POWER_MINUE_21_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x07、3、0x0C)}、

   { TX_POWER_MINUE_18_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x09、3、0x0C)},

   { TX_POWER_MINUSE_15_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x0B、3、0x0C)},

   { TX_POWER_MINUE_12_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x0B、1、0x14)},

   { TX_POWER_MINUSE_9_DBM、 GEN_TX_POWER_VAL (0x0E、1、0x19)},

   { TX_POWER_MINUE_6_DBM、 GEN_TX_POWER_VAL (0x12、1、0x1D)},

   { TX_POWER_MINUE_3_DBM、 GEN_TX_POWER_VAL (0x18、1、0x25)},

   { TX_POWER_0_DBM、       GEN_TX_POWER_VAL (0x21、1、0x31)},

   { TX_POWER_1_DBM、       GEN_TX_POWER_VAL (0x14、0、0x42)},

   {TX_POWER_2_DBM、       GEN_TX_POWER_VAL (0x18、0、0x4E)}、

   { TX_POWER_3_DBM、       GEN_TX_POWER_VAL (0x1C、0、0x5A)},

   {TX_POWER_4_DBM、       GEN_TX_POWER_VAL (0x24、0、0x93)}、

   { TX_POWER_5_DBM、       GEN_TX_POWER_VAL (0x30、0、0x93)};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    txPowerTable 中列出的 TX 功率值是此器件符合数据表中列出的容差的特性值。 使用表中未列出的值可能会导致 TI 无法表征的运行。 因此、我们建议您使用表中的 TX 功率值。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 JXS~~

    TX 功率值决定为转换距离。

    因为该设置-9dBm 未通过 FCC 测试、但只有一点间隙。

    由于设置-12dBm 确实通过了 FCC 测试、但传输距离不够。

    因此、如果 TX 功率设置在-10dBm 或-11dbm 之间、则可以平衡 TX 功率设置和传输距离。

    如果不使用表中的值、会产生什么影响?

    谢谢~~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    您在-9dBm 时未通过哪些 FCC 测试?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredrik K~~

    抱歉、我的失败是在 CE 测试上、而不是 FCC 测试上。

    我使用 CC2640+CC2592进行 CE 测试。

    CE 规定 TX 功率必须低于10dBm,但我在 CC2640上设置-9dbm 是超出 CE 规定的。

    TX 功率设置-9dbm over CE 有一点规定。