This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564B:最大输出功率

Guru**** 2580875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/652120/cc2564b-max-output-power

器件型号:CC2564B

您好、e2e、

我们的客户在 CC2564B 最大输出功率方面存在问题、在我们的规格中、最大输出功率为12dbm、但客户告知他们发现某些芯片的输出功率可为18dBm。

客户想知道 CC2564B 的实际 MAX 输出是什么? 他们希望在生产线上进行屏幕操作。

提前感谢。

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    即使芯片输出功率可能高于12dB。
    为了符合不同的认证要求、我们无法在功率级别传输失败的认证。

    请告诉我确切需要什么、我将帮助您获取数据。

    BR、
    陈洛威