This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:有关大量数据传输的测试应用、包括蓝牙5堆栈中的图像和音频/视频

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/651683/cc2640r2f-regarding-test-application-for-bulk-amount-of-data-transfer-including-images-and-audio-video-in-bluetooth-5-stack

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC3200AUDBOOST

您好!
我们在定制电路板中使用 CC2640r2f、在应用中使用蓝牙5.0堆栈。 根据我们的要求、我们需要 通过 CC2640r2f 传输/接收大量数据、包括图像和音频/视频、其中有任何测试/参考应用代码可实现此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kastet

    您可以查看器件的 BLE 示例 GitHub 页面: github.com/.../

    您可以在其中找到蓝牙5吞吐量演示、该演示使用 BLE5-Stack 的1Mbps、2Mbps、1+2Mbps 和编码 PHY 来演示器件的吞吐量。

    还有全双工双向音频演示、可使用两个带 CC3200AUDBOOST 的 CC2640R2 LaunchPad 通过 BLE 对全双工双向音频流进行编码和传输。

    希望这些示例能让您的项目朝着正确的方向发展。

    -苏锡