Other Parts Discussed in Thread: CC2541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 工具/软件:Linux
您好!
我正在处理一个使用 cc2541的项目。 我想使用 SBL、因此我遵循了 这篇文章 http://processors.wiki.ti.com/index.php/SerialBootLoader
现在我有了项目的.bin 文件、我想使用串行通信(UART)将其加载到我的 cc2541芯片中。 为此、我使用了 SerialBootLoader、并通过使用它、我成功地在 Windows 平台上的 cc2541芯片中加载了项目的.bin 文件。
现在、我有一个运行 Linux OS 的主机处理器。 我在 Linux OS 的其中一个文件夹中有.bin 文件、我想使用 Linux 的串行通信(UART)将该.bin 文件加载到我的 cc2541芯片中、即 SerialBootLoader 在 Windows 平台中所做的操作。 有什么想法吗?
高级感谢您的参与。