This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564连接(用于 Windows 10)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564MODA, AM3352, TI-BT-STACK-LINUX-ADDON

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/646682/cc2564moda-connection-of-cc2564-for-windows-10

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564AM3352TI-BT-STACK-LINUX-ADDON

您好!

让我看看 CC2564的 SPP 连接。

主机端具有以下环境。

主机:

HW:AM3352 (OS:Linux)+ CC2564MODA

BT Stack: TI-BT-STACK-LINUX-ADDON

档案: SPP

Q1)

当从机的操作系统为 Windows 10时、

您是否有使用 SPP 进行连接的经验?

Q2)

如果有连接记录、是否有必要的连接程序?

此致、

Hamada

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamada、

    [引用用户="Hamada"]

    Q1)

    当从机的操作系统为 Windows 10时、

    您是否有使用 SPP 进行连接的经验?

    [/报价]

    对于任何蓝牙 SPP 器件、此过程都是相同的。 我没有尝试过 Windows 10的所有不同连接方案、但希望您可以在一些 Windows 论坛上在线找到相关说明。

    [引用用户="Hamada"]

    Q2)

    如果有连接记录、是否有必要的连接程序?

    [/报价]

    您是指配对的设备吗? 如果是、与问题1的答案相同。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamada、

    当计算机为 Windows 10时、请确保在蓝牙设置中选择了"允许蓝牙设备连接到此计算机"。 然后、从 CC2564运行查询以查找您的计算机、并照常开始配对过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vihang-San、
    感谢你的答复。

    大家好、Dale-San、
    感谢你的答复。

    ・Windows 10的 SPP 支持版本为 SPP 1.2。
    msdn.microsoft.com/.../dn133849(v=vs.85).aspx

    ・CC2564MODA (BT Stack:TI-BT-STACK-LINUX-ADDON)的 SPP 支持版本为 SPP 1.1。
    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_TI's_Bluetooth_Stack

    由于版本不同、我检查了是否有连接体验。
    是否有与 TI 的连接经验?

    此致、
    Hamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为配对不会像往常一样出现任何问题:如果您遇到任何问题、请告知我们、我们可以解决这些问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Dale、

    感谢你的答复。

    我的客户遇到以下问题。

    连接到蓝牙时、不需要设置 PIN 码输入。
    但是、当连接到 Windows 10时、系统将始终提示您输入 PIN 码。
    *如果不是 Windows 10、则不会询问 PIN 码输入。

    是否有关于此案例的任何信息?

    此致、
    Hamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamada、

    最可能发生这种情况的原因是器件使用传统配对模式。 您可以通过在控制台中输入命令 SetPairabilityMode 2来激活安全简单配对、或者通过执行以下操作让设备在安全简单配对模式下初始化:

    在 SPPDemo.c 的 SetPairable 函数中、更改行

    结果= GAP_SET_Pairable_Mode (BluetoothStackID、pmPairableMode);  

    更改为

    结果= GAP_SET_Pairable_Mode (BluetoothStackID、pmPairableMode_EnableSecureSimplePairing);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Dale-San。

    感谢你的答复。

    我正在检查 TI-BT-STACK-LINUX-ADDON。
    但是、未找到 SPPDemo.c 的示例代码。
    您能告诉我包含 SPPDemo.c 的 SDK (TI-BT-STACK-LINUX-ADDON)版本和路径吗?

    此致、
    Hamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不记得您使用的是 Linux 堆栈、在这种情况下、文件应为 LinuxSPPM.c、并且安全简单配对应已初始化。

    此文件中设置了什么 default_io_capability?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dale。

    感谢你的答复。

    我将与我的客户核实。
    请稍等。

    此致、
    Hamada