This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564MODA BLE 不工作

Guru**** 2929560 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/648471/cc2564moda-cc2564moda-ble-not-working

器件型号:CC2564MODA

团队、  

您能提供以下指导吗:

我们正在尝试通过 Apple 手机与一个基于 Android 的目标建立 BLE 通信、以获取 Apple 通知。

CC2564MODA 中使用的 BT 模块以及 BlueZ 中使用的软件堆栈。

 经典蓝牙与 Apple 搭配使用、效果良好。 但我们确实遇到了 BLE 问题。

 当我们尝试设置苹果通知请求时、我们在器件上看到以下错误。

秘书长的报告

我们将跟踪误差、它将进入无限循环。 有什么想法如何解决?

 bluez/hci0/dev_45_3C_F5_E9_39/service0019/char001d \                       <

>org.bluez.gattCharacteristic1.StartNotify
[658.66962] 蓝牙:已请求 SMP 安全性,但不可用
[658.809850] 蓝牙:已请求 SMP 安全性,但不可用
[658.949775] 蓝牙:已请求 SMP 安全性、但不可用
[659.089802] 蓝牙:SMP 安全性已请求但不可用
[659.229825] 蓝牙:已请求 SMP 安全性,但不可用
[659.36864] 蓝牙:已请求 SMP 安全性,但不可用
[659.509851] 蓝牙:已请求 SMP 安全性,但不可用
[659.649843] 蓝牙:已请求 SMP 安全性、但不可用
[659.789856] 蓝牙:已请求 SMP 安全性,但不可用
[659.929837] 蓝牙:已请求 SMP 安全性、但不可用

 

(一

 同一软件在其他硬件设计中没有问题。

 您能否建议一些输入以继续。  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    BlueZ 是一个开源堆栈、不受 TI 官方支持。 它通常得到 BlueZ Linux 社区的支持。 因此、我们无法在调试软件本身时提供大量帮助。

    话虽如此、我们可以查看 CC2564MODA FW 日志 、了解硬件通过和失败的设计。 希望这种比较能够帮助我们了解这个问题。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、

    大家好。

    我们正在 Android 平台上使用此蓝牙模块 CC2564MODA 开发目标。
    如果我们使用其他供应商的 BT 模块,则相同的 bluez/Android 目标工作正常,并接收来自其他苹果手机的通知。

    因此、我们希望我们可以通过相同的程序收到通知、但我们有一些问题。

    能否有人确认此模块是否支持接收 Apple 通知。 在任何其他设计中、都可能进行过此测试。

    如果我的查询缺少一些详细信息、请告诉我、我将尝试提供这些信息。

    谢谢、
    Sridhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Android 使用 Bluedroid、目前、我们在配备 TI EVM 的 Marshmellow 上不支持它。 一些第三方支持 CC256x/WL18xx BT 与 Android 集成。 我们可以传递这些联系人。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的参与。

    我们在 BT 器件上收到了 Apple 通知一次。
    但后来我们从未收到过它。
    我们可以在两种情况下捕获 BT 日志、认为这可能会为您的团队提供更多详细信息。
    可以使用 Wireshark 打开这些文件、您的团队能否帮助我们了解原因。
    但我无法在该门户中附加它们。 不确定如何分享您的团队。
    谢谢、
    Sridhar