This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541电源问题

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/649110/cc2541-cc2541-power-issue

器件型号:CC2541

您好!

我们已经完成了基于 CC2541的蓝牙器件、根据该设计、我们添加了一个 RGB LED (APTF1616SEEZGQBDC)用于指示。 这不是由 CR-1220 (3V/35mAh)电池供电。但是、如果我们将直接电源馈送到 器件、则其工作正常。我们还使用 CR2032电池进行了测试。从这种3V/220mAh 电池到一段时间都可以正常工作、而一段时间也不工作。因此、 请您向我推荐我们需要针对此问题采取的措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CR2032 CR1220不能承受持续电流消耗、因此我建议您首先分析应用的持续功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在我们的应用中,功耗仍然为8mA。然后,电流范围从8mA 增加到10mA,而 RGB LED 闪烁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CR2032的标准连续电流消耗约为0.20~0.3mA。 对于 CR2032、8mA 的持续功耗过高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    实际上、我们使用的是定制电路板、BLE 广播时消耗的电流为8mA。

    当我检查数据表时、RX 和 Tx 电流在17-18mAmp 范围内、因此这8mAmp 在 BLE 广播时是正常的、还是我们可以进一步降低它?

    请告诉我解决方案。

    此致、谢谢。
    Balakumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试考虑使用 CC2640R2而不是 CC2541。