This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:Android 应用卡在生成 GUI 阶段

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/648992/cc2650stk-android-app-stuck-at-generating-gui-stage

器件型号:CC2650STK

您好!

连接到 BLE SensorTag 器件时、 Android 应用卡在生成 GUI 阶段。 如何解决?

Android 版本为7.1.2。

请参阅随附的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用程序版本为2.3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、范毅、

    如果您尝试重新连接、是否在同一阶段卡住?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我在两个不同的 CC2650STK 模块上尝试了超过10次。 他们都被困在同一个位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、范毅、

    我已联系应用程序开发人员、以查看他是否知道任何问题。 例如、如果您使用其他应用进行连接、BLE Scanner 是否能够连接到 SensorTag?

    您是否对 SensorTag 项目进行了任何修改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能帮助提供特定的应用程序下载链接吗?
    我倾向于在不进行任何修改的情况下使用开箱即用的 SensorTag。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、范毅、

    以下是 Google Play 商店中的 BLE Scanner 链接: play.google.com/.../details
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢。 我已尝试使用此应用程序 它可以成功连接 CC2650STK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    您运行的应用程序版本非常旧,是否无法升级到最新版本(4.0.8)?

    您正在运行哪种类型的电话?

    如果您无法升级、则可能是手机在其软件中存储的功能缺少应用程序所需的内容。

    如果您可以从 Play Store 下载" Android 系统信息"应用程序、并将其打开并选择"系统"、然后查看"功能"部分。

    如果您可以截取此部分的屏幕截图并将其发布、那么我可以看到它是否缺少某些内容。

    我们在功能列表中查找的功能是:

    "android.hardware.bluetooth"

    "android.hardware.bluetooth_le"

    一些手机制造商尚未在许多 Android 设备上添加后者、即使它支持 BLE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢后续行动。

    不幸的是、Google Play 商店在中国被封锁。 :-)

    我必须使用第三方工具(https://apps.evozi.com/apk-downloader/)获取 APK。

    那么、您能告诉我 版本(4.0.8)的链接吗? 然后我再试一次。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Google Play 链接:

    play.google.com/.../details

    如果您仍然遇到 google play 登录问题、您可以从以下链接下载 apk:

    txn.box.com/.../5uepd2ktezawv4s2q3gkhch0h1o1rjcc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    但这两个链接似乎都是修订版1.01、而不是最新版本4.08

    您能否仔细检查一下? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    尝试此链接:
    txn.box.com/.../zk30wun90wsrsl4r4w9eh1u9rhwyoq6s

    此致、
    Barbara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    它这次正常工作。
    非常可爱的 GUI 非常令人印象深刻