This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:学习低功耗蓝牙(LAUNCHXL-CC2650)

Guru**** 2599605 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F, CC2640, LAUNCHXL-CC2640R2, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/648793/launchxl-cc2650-learning-bluetooth-low-energy-launchxl-cc2650

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2640R2FCC2640LAUNCHXL-CC2640R2

您好、先生、

我非常不熟悉低功耗蓝牙、现在就开始使用它了、我有 CC2650的 LaunchPad、想深入了解 TI 的 BLE、因此我还在 Simple Link Academy 中进行了检查、我有一些来源、如 Project Zero 等 我并不满足于在开始之前应学习的任何基础知识、

我对如何开始阅读有一点困惑、请指导我并通过任何链接帮助我开始阅读、以便我能够学习并掌握 TI 的低功耗蓝牙  

请帮助我了解我应从何处开始阅读以及如何进一步了解 BLE

谢谢大家、此致

UTKARASH P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 BLE! 尽管您可以找到适用于较新 CC2640R2F (LAUNCHXL-CC2640R2)的更多在线资源、但您可以在 BLE 论坛中固定的 CC2640/CC2650入门和常见问题解答博文中找到入门信息和 SimpleLink Academy 独立版本的链接。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您为我提供有关我的查询"LAUNCHXL-CC2650:学习低功耗蓝牙(LAUNCHXL-CC2650)"的信息

    谢谢、此致

    Utkarsh P