This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/648370/cc2564-cc2564

器件型号:CC2564

您好!

 

我们将在 Wiki 上开发 BT RF FCC 模式固件:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Testing_Guide#BT_RF_FCC_Modes

 我们在具有不同频率和不同调制的连续 TX 和数据包 TX/RX 子模式下都准备好了固件。 我们可以使用频谱分析仪测量信号质量。

 

跳频模式有问题:

1-     在连续 TX 子模式下,跳频模式似乎不可用Frowning2

2-     在数据包 TX/RX 子模式中,在 DH5、2DH5和3DH5调制中信号幅值较弱,因此我们无法在跳频模式下发布固件(有关信息,在单频模式下,DH5调制中具有与连续 RX 模式类似的幅值)。

您对 DH5、2DH5和3DH5调制的跳频模式是否有任何想法或经验?

 

此致、

Emmanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃马纽埃尔

    [引用 USER="Emmanuel Savy]1-     在连续 TX 子模式下,跳频模式似乎不可用Frowning2

    在连续 TX 模式下传输的数据不是封包化的。 因此、没有跳频模式。

    [引用 USER="Emmanuel Savy"]在数据包 TX/RX 子模式下,DH5、2DH5和3DH5调制中的信号幅值较弱,因此我们无法在跳频模式下发布固件(有关信息,在单频模式下,DH5调制中具有与连续 RX 模式类似的幅值)。[/QUERPES]

    上面提到的所有3种数据包类型都是较大的数据包。 您是否已验证频谱分析仪的 RBW 和 VBW 是否已针对此类数据包进行了适当设置? 您在这些测试中看到的振幅究竟有多低? 是否有 FW 日志(用户指南)?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们发现不清楚的位是给出的示例

    HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX 0xFD85、0x01、0、0xFF、0、 2、0、27、15、1、 0x01FF

    与供应商特定命令中的规格不匹配。

     

    以下示例中的参数总共为11个字节、但请查看: http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_VS_HCI_Commands#HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX_.280xFD85.29

     

    有12个字节的参数、哪一个是正确的? 我们假设它是11字节版本,因为我们在发送12字节时从未收到响应,如上面链接中的 VS 规格所示。

    我们希望发送:

    0xFD85、0x00、0、0xFF、0x08、 2、0、0x03FD、15、0、 0x000 (数据表中描述的12个参数)->无确认

    我们在跳频模式下具有确认功能的弱功耗

    0xFD85、 0x00、0、0xFF、0x08、 2、0x0040、15、0、0x000 (11个参数-我们认为第一个保留未使用)

    通过测试"奇怪"值、但使用11个参数的命令、我们能够获得确认和跳频模式:

    0xFD85、 0x00、0、0xFF、0x08、 2、0、0x40、15、0、 0x000 (11个参数)

    我们的猜测是我们应该使用11个参数的命令(长度只在1个字节上编码?) 数据表中存在错误。

    我们正处于获取一致参数的情况...

    HCI_VS_DRPb_Tester_Packet  TX_RX 命令是否会出现相同的问题?

    此致、

    Emmanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃马纽埃尔

    此命令中有10个参数(总共12个字节)。

    HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX 0xFD85、0x00、0x00、0xFF、0x08、 0x02、0x00、0x02A7、0x0F、0x01、 0x01FF 

    此命令的字节流如下所示。

    0x01 0x85 0xFD 0x0c 0x00 0x00 0xff 0x08 0x02 0x00 0xa7 0x02 0x0F 0x01 0xff 0x01 

    此致、

    Vihang