This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564B 反相 F AND

Guru**** 2582815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/648315/cc2564-cc2564b-inverted-f-ant

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件:CC256XQFNEM

你(们)好

是否可以根据文档 SWRU120 (2.4GHz 反向 F ant)共享用于设计的 InvV F ant CAD 文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    利雅兹

    请参阅 CC256XQFNEM 的设计文件(返修和光绘)。

    此致、

    Vihang