This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC2650MA:使用电池运行 BOOSTXL-CC2650MA 时出现问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC2650MA, CC2650, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/648178/boostxl-cc2650ma-issues-running-boostxl-cc2650ma-using-battery

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650CC2650MODA

我正在尝试使用 BOOSTXL-CC2650MA 模块 BoosterPack 单元进行一些原型测试。

当 BOOSTXL-CC2650MA (模块 BoosterPack 修订 版1.1.0)由 CC2650 LaunchPad (1.3版)的 XDS-110部分的调试电缆供电时、我有一些代码从该板发送广播广播广播广播通告。     从 XDS-110到板载 CC2650的所有跳线均已移除、因此 XDS-110仅通过调试电缆(以及为 BOOSTXL-CC2650MA 供电)与 BOOSTXL-C2650MA 模块 BoosterPack 进行通信。

BOOSTXL-CC2650MA 模块 BoosterPack 在由调试电缆供电时会广播其广播。

但是、当我拔下调试电缆并尝试通过  BOOSTXL-CC2650MODA J1连接器的3.3VDC (PIN1)引脚上的3.19VDC 电池供电为 BOOSTXL-CC2650MA 模块 BoosterPack 供电时、连接到 J3连接器的引脚22的 GRD、 BOOSTXL-CC2650MA 模块 BoosterPack 无法传输... 推定的原因是缺乏权力。

此外、 当我拔下调试电缆并尝试通过  BOOSTXL-CC2650MODA J3连接器的5.0VDC (PIN21)引脚上的5.12VDC 电池供电为 BOOSTXL-CC2650MA 模块 BoosterPack 供电时、连接到 J3连接器的引脚22的 GRD、 BOOSTXL-CC2650MA 模块 BoosterPack 再次无法传输... 推定的原因是缺乏权力。

 BOOSTXL-CC2650MA 模块 BoosterPack 由 XDS-110的调试电缆供电时是否会运行... 但当我尝试使用外部电池在 BOOSTXL-CC2650MA 模块 BoosterPack 的3.3VDC 或5.0VDC 接头引脚上为其供电时,不运行?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BOOSTXL-CC2650MA 设计文件可在以下页面底部找到: www.ti.com/.../BOOSTXL-CC2650MA

    模块不传输的原因很可能是因为拔下调试电缆时、复位线路上没有上拉电阻。 如 CC2650MODA 数据表中所示、模块需要一个外部复位上拉电阻器。

    谢谢、
    Fredrik