This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODNEM:CC2564MODNEM 双模蓝牙模块的硬件设置

Guru**** 2927990 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564MODNEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/646966/cc2564modnem-hardware-setup-for-cc2564modnem-dual-mode-bluetooth-module

器件型号:CC2564MODNEM
主题中讨论的其他器件:CC2564

主席先生,

我将在两个器件之间开发蓝牙通信。 我在 TI.com 上搜索并找到了一个名为“双模 BluetoothRegisteredCC2564模块评估板”的主板 ,该主板的相应部件号为 CC2564MODNEM。

此外、我还将随主板一起购买此板。

在 CC2564MODNEM 用户手册中、他们提到了硬件设置示例、我在这篇文章中附加了用户手册。

MSP430硬件设置

2. TM4C 硬件设置

在这两种设置中、我应该购买哪一种用于蓝牙通信?

此致、

Rajan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Bluetooth_5F00_Module_5F00_User_5F00_Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajan、

    可以使用任一主机处理器。 有关  每个处理器的信息、请参阅选择指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    戴尔先生,

    选择指南对我非常有帮助。

    我还有一个疑问。 通常、对于蓝牙通信、无线数据传输和接收需要两个器件。

    例如、我有 MSP-EXP430F5438试验板和 DK-TM4C129X 板。 是否可以与这两个板进行蓝牙通信?

    -Rajan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajan、

    是的、如果一个 CC2564器件与 MSP430搭配使用、另一个器件与 TM4C 器件搭配使用、则它们通过蓝牙进行通信不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,谢谢你的宝贵建议。

    -Rajan