This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:使用 Android 时 cc2541之间的最大连接间隔

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/647207/cc2541-maximum-connection-interval-between-cc2541-with-android

器件型号:CC2541

您好!

当 cc2541与 Android 连接时、Android 将 实现 CC2541默认值的最大连接间隔、但 ISO 实现最小连接间隔 默认值。

Android 能否设置连接间隔?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    中央(电话)控制链路参数。 与不同电话和操作系统之间的各种智能手机建立连接时实际使用的连接间隔是多少。

    谢谢、
    Fredrik