This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:CC2564C:CAN A2DP 与 BLE 同时运行

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/646600/linux-cc2564c-can-a2dp-run-simultaneously-with-ble

主题中讨论的其他器件:CC2564C

工具/软件:Linux

您好!

我们使用 CC2564C 并希望配对智能手机以播放 A2DP 音乐,我们希望将 A2DP 媒体流传输到 PCM 以播放音乐。

BLE 配置文件能否与 A2DP 同时使用?

如何才能使其正常工作?

此致

高洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您计划将哪种主机控制器与 CC2564C 配合使用? 该协议允许 BLE 与 A2DP 配合使用、但对于某些主机控制器、仅允许辅助 A2DP (A3DP)、不能与 BLE 同时使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用支持 BlueSDK 5.1的逐点堆栈。目前、我们对智能手机没有特定的限制。

    我们 很久以前从 您的网站上获得了 有关 CC2564C 不同时支持 BLE 和 AVPR 的信息、它是否仍有此限制?

    由于 A2DP 使用 SBC、我们是否需要在将 A2DP 流传输到 PCM 时启用 AVPR?  这是不能 同时使用 BLE 的原因吗?

    我们还希望通过智能手机和 HSP 设置 A2DP 和 HP 链路、或通过 Hedset 设置 HFP、CC2564C 是否同时支持2个 wsbc SCO 链路? 还是同时支持2个 SCO 链路? 如何设置?

    谢谢你。

    此致

    高洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确的是、AVPR 和 BLE 是相互排斥的。

    请参阅数据表、但该器件可在同一个微微网上支持最多2个 SCO 链路。

    www.ti.com/.../swrs199a.pdf