This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2540T:是否有任何有关 CC2540T 的高温后续产品的计划?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540T, CC2640R2F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/646882/cc2540t-is-there-any-plan-for-high-temperature-successor-to-cc2540t

器件型号:CC2540T
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F-Q1

我可以想象、高温(125C)随着芯片规模的缩小/复杂性的增加而变得越来越具有挑战性、但 TI 是否有任何计划可以继承 CC2540T 并与我们分享? E、.g、具有较低功耗和/或 BLE 4.2/5.0支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    TI 尚未宣布任何 CC2540T 的后续产品。

    对于高于85C 的工作温度、CC2640R2F-Q1支持40C 至105C 的汽车类2工作温度范围。有关此器件的更多详细信息、请参阅产品文件夹链接。

    祝你一切顺利