This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:BSC 初始化失败-4无法在 SPPLEDEMO (CC2564MODA)中打开堆栈

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1184002/cc2564moda-bsc-initialize-failed--4-unable-to-open-the-stack-in-sppledemo-cc2564moda

器件型号:CC2564MODA

你(们)好

我使用的是 CC2564MODA 模块、其中我使用的是 SPPLEDEMO 配置文件。 加载代码后,我收到错误消息,显示 “BSC Initialize Failed -4 Unable to open the stack”(BSC 初始化失败-4无法打开堆栈)。 您能告诉我有什么问题吗? II 正在等待您的回复。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jansi、  

    我能不能问您使用的 Bluetopia 版本。  

    此致、

    Rogelio