This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:冲突封装数据表信息

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, LP-CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1183631/cc2651r3sipa-conflict-footprint-datasheet-information

器件型号:CC2651R3SIPA

各位专家:

我们需要您的帮助来查看数据表。  

我`m  TI 的 CC2651R3SIPA 组件开始一个项目。 可能是错误的、但尺寸信息似乎反映在数据表中。 在数据表第7页中、它显示的图像显示为顶视图、该图像与大纲 页面(第65页)中的图像反相、如大纲页面中的第三个图像应 是僵尸 视图。 但是、如果大纲 页面图像是顶视图、则它与 封装的顶视图引脚1位置(页面中的第一个图像)发生冲突。  
然而、 产品网页和数据表大纲页面顶部的3D 封装图像与第三 个视觉(大纲页面中)来自僵尸 视图的想法一致。

第65页的`s 视图(如果该视图来自僵尸网络)与第50页的图10-2和第66页的布局一致。

请、您能为我提供确切的信息吗?

e2e.ti.com/.../7585.CC2651R3SIPAT0MOUR-datasheet-incoherence.pdf

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、我在看 LaunchPad (LP-CC2651R3SIPA)的布局、似乎确认了数据表第7页的图是错误的信息。 圣迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、Diego、

    感谢您将此事提请我们注意。   请耐心等待、因为 SimpleLink 硬件专家将在1月3日之前休假。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    正确、图7-1的标签错误。 图说明应为"...(底视图)"。  我已提交反馈、以便在未来的数据表修订版中对其进行更正。

    谢谢、

    Jake