This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541DK-MINI:调优负载时间

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1184220/cc2541dk-mini-tuning-of-time-for-oad

器件型号:CC2541DK-MINI
主题中讨论的其他器件:CC2541

您好社区 ,祝您愉快。 我们使用以下产品:1.CC2541 IC 2.IAR Embedded Workbench 8051 9.30.3版3。 用于下载固件的 TI sensorTag。Lightblue 应用用于设置 OAD 参数当我们从 LightBlue 应用设置 OAD 参数后、转到 TI sensorTag 并将固件下载到所选 IC。 设置和执行 OAD 之间的持续时间非常短。 我想调整上述任务的持续时间。 根据视频(请参阅视频名称 VID-iphone7s_rapidspeed)、当我们使用 iPhone 7快速执行任务时、它将正常执行。 但是、如果我们缓慢地执行该操作、则会在 TI 传感器标签应用程序中出现问题(请参阅视频名称 VID-iphone7s_sleslyupdate)。 如果我们使用 iPhone 6、则会在 Lightblue 应用中断开连接。(请参阅视频名称 VID-iphone6s_stuck)
e2e.ti.com/.../VID_2D00_iphone7s_5F00_slowlyupdate.mp4e2e.ti.com/.../VID_2D00_iphone7s_5F00_rapidspeed.mp4e2e.ti.com/.../VID_2D00_iphone6s_5F00_stuck.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SenseGiz、

    感谢您在 e2e 上发帖。 您能否说明正在使用哪个版本的 SDK?

    当首次建立连接时、可能会发生几件事情、这些事情可能会影响您提到的行为:可以触发配对或启动参数更新。 我建议在开始 OAD 之前确保这两个(如果适用)运行完成。 例如、第二个视频展示了较慢的 OAD。 这可能是因为参数更新在 OAD 启动之前没有完成、因此您可能会使用较慢的参数执行 OAD。 您能否提供任何蓝牙 LE 监听器日志(使用 Ellisys 或 Frontline 监听器)? 这将有助于了解上述所有3个案例中发生的情况。

    我还将此帖子分配给了一位同事、以帮助您进一步获得帮助。

    此致、
    Ryan