请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
我尝试将 CC1352P7-1 launchpad 设置为监听器进行测试、但让闪存编程器2和 SmartRF 监听器2检测到电路板时遇到问题。
我已经在网站上尝试了所有方法、但没有结果。
第一个问题、使用 SmartRF 闪存编程器2更新固件时、枚举会失败。
 
  
第二个问题是、我 可以使用 UniFlash 连接电路板、并更新 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Packet Sniffer 2\sniffer_fw\bin\cc1352p1lp\sniffer_fw.hex
 
  
但是、SmartRF 监听器代理无法检测到器件- v1.7.0。 (我还尝试过 v1.5.0、v1.0.0、v1.9.0、但它不起作用)