This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:QDID 64631似乎无法在蓝牙 SIG 于2023年2月1日发布后接受

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1183521/cc2564moda-qdid-64631-appears-to-be-not-acceptable-to-bluetooth-sig-post-1-feb-2023

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564C

我们采用 CC2564MODACMOG 进行设计、并正在寻求向 Bluetooth SIG 注册、引用数据表中指定的 QDID 64631。  我们收到警告、该模块实施了计划于2023-02-01 (我们在2023年2月1日阅读)撤销的协议。  然后、系统会询问该日期之后是否有更新的 QDID 可供使用。

1) 1)数据表上的 QDID 在2023年2月1日之后是否有效?


2) 2)如果不是、该器件是否使用新的 QDID 重新认证? 如果是、它何时可用以及软件堆栈(包括 MFi 支持)是否正在更新?

3) 3)如果不是、那么该器件是否有效地过时了? -我在 TI 站点上没有看到任何有关此方面的警告、今天的数据表引用了 QDID 64631

感谢你的帮助。 由于我们需要向 BTSIG 注册我们的使用、因此这种情况非常紧急。
 

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    让我在内部研究一下、由于假日季和人们外出、这可能需要几天时间。

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢...在进一步研究中、我相信该器件符合 BT4.1标准、BTSIG 将于2023年2月1日"撤回"该标准。 BT 4.2添加了协议栈不支持 AFAIK 的互联网访问。 那么、问题就在于、您是否计划使用该器件支持 BT4.2并生成新的 QDID。 否则、我不相信2023年2月1日之后可以将其用作具有 BTSIG 的预认证器件-如果不准确、请更正我的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们不打算在该日期之后更新 QDID、因为该模块基于 CC2564B 器件且仅符合4.1标准

    我们建议您查看用作 BT5.1的 CC2564C、遗憾的是、我们不提供此模块、但我们有第三方合作伙伴。

    请访问 https://www.ti.com/tool/3P-WIRELESS-MODULES 以获取这些功能的完整列表。

    此致、

    AB