This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:使用 Uniflash 8.1.1对多传感器示例程序进行编程不起作用?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1182679/lpstk-cc1352r-programming-the-multi-sensor-example-program-using-uniflash-8-1-1-does-not-work

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我使用的是 SDKv6.40。 使用 Uniflash 8.1.1、我选择 bim off chip hex 文件和多传感器 bin 文件。 对电路板进行编程后、我看不到它使用 NRF Connect 应用程序进行广播

  

但是、如果我使用 SmartRF 闪存编程器2 1.8.0、则可以正常工作。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    编程后是否复位了器件?

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。