This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:静态绿灯

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, UNIFLASH, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1182271/launchxl-cc2650-static-green-light

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650UNIFLASHBLE-STACK

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

我有一个 CC2650 LaunchPad、

与 Simplelink 通信的说明开始说、如果我单击按钮2、它应该开始广播蓝牙。

当我按下时、我看不到闪烁的绿色指示 灯、看到静态的绿色指示灯

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devtools=LAUNCHXL-CC2650&node=A__ADc6WAUh2-jj4Qpu1-oV0g__cc26xx_devtools__FUz-xrs__LATEST

(开箱即用步骤2)

请观看 LaunchPad 的视频。

https://stgrico1245.blob.core.windows.net/public/WIN_20221220_23_08_05_Pro.mp4

请提供建议。 感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    客户观察到的绿色 LED 是 XDS110电源 LED、而不是绿色 DIO7 LED。  这款 LaunchPad 是值得信赖的经销商提供的全新开箱即用产品吗?  此外、器件是否在 SimpleLink Starter Phone 应用程序上进行广播?  请让他们下载 BLE-STACK 并 使用 CCS、Uniflash 或闪存编程器2对示例(如 simple_peripheral)进行编程。

    此致、
    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    你好。 感谢您的及时响应。 请参阅客户的反馈。

    Android SimpleLink 应用程序未发现电路板。  
    当我安装 BLE-Stack 时、它会显示错误"connection rejected"
     
    请提供建议。 感谢您的支持。
    此致、  
    Marvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要更多信息。  安装 BLE-STACK 时、它们收到"连接被拒绝"错误是什么意思?  请让它们更加具体地说明到目前为止为获取错误消息而执行的步骤、以及观察到错误的确切位置和方式。

    此致、
    Ryan