This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:认证状态为4时、经典 BT 配对失败

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/741534/cc2564moda-classic-bt-pairing-fails-with-atauthenticationstatus-4

器件型号:CC2564MODA

e2e.ti.com/.../AuthStatus_5F00_4.txtTrying 将 BT 耳机连接到 连接到 STM32l496发现开发板上的 CC2564MODA。 所提供的 HSPdemo 示例代码。 有时身份验证状态= 4 (HCI_ERROR_CODE_PAGE_TIMEOUT)错误。 同时尝试将耳机与 BT 模块配对。

  出现此错误的可能原因是什么?

从 Bluetopia 栈文档中解释的错误代码。 请验证相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以提供更多测试详细信息吗? 主机 MCU? 日志?

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要添加到 Saurabh 的注释、可以使用记录器工具捕获 CC256x 固件日志。

    用户指南:  

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    请找到所附的日志文件。 主机 MCU 使用:STM32L496G -迪斯科开发板。 使用的 Bluetopia 栈从 STM3240G-EVAL e2e.ti.com/.../Auth_5F00_Status_5F00_Log.zip 中移植

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户="Deon Davis">请查找所附的日志文件。  [/报价]

    从日志中可以看到 CC256x 方面的所有内容都是正常的。 唯一的区别是、在发生故障的情况下、该页面(来自 CC256x)未从远程器件获得任何响应。 您是否已验证远程设备是否始终通电并进行页面扫描?

    如果问题仍然存在、您可能希望使用 Frontline 或 Ellisys 等蓝牙协议监听器捕获无线流量、以进一步调试此问题。

    [引用用户="Deon Davis">主机 MCU 使用:STM32L496G -迪斯科开发板。 使用的 Bluetopia 栈从 STM3240G-EVAL移植

    您是否验证了在使用 STM3240G-EVAL 和蓝牙堆栈版本中未经修改的演示时是否存在相同的问题?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    感谢您的建议。

    已验证远程设备是否始终通电并执行页面扫描。

    我会使用 STM3240G-EVAL 和蓝牙堆栈版本中未经修改的演示来验证这一点。 并尽快更新。

    目前、我 不支持蓝牙协议监听器。 一旦确认问题不是与堆栈移植有关、就会对其进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    经验证、即使在为 STM3240G-EVAL 发布的 Blutopia 堆栈未修改的演示中、此问题仍然存在。

    日志文件随附在 below.e2e.ti.com/.../PairingIssue.zip 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    对于原始 Blutopia 发布的堆栈中的错误、是否有任何有关日志的更新。 附加的所有内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Don:

    很抱歉耽误你的时间。 我在成功和失败场景之间比较了 CC256x 固件日志、但在链路管理器级别没有发现任何不同的行为。
    在发生故障的情况下、从站似乎没有响应页 ID 数据包。 由于分页活动有5秒超时,连接失败。

    您是否仅在使用此特定远程耳机时看到此问题? 如果是、器件型号是什么?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的更新。

    我们发现了多个音响主机的问题。

    使用的头套包括:

    https://www.amazon.in/gp/product/B078H6G134/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
    https://www.detective-store.com/spy-earpiece-toppro-micro-with-a-bt-3-induction-loop-506.html

    如果我们从当前实施增加5秒的超时、是否有任何好处。 因为我们没有尝试过这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有新的更新或见解?