Thread 中讨论的其他器件:WL1833、
当通过 I2S 进入 CC2564的数据在远端解码时、我会听到间歇性的砰砰声 我已经连接了芯片的配置,并使用 I2S 解码模块的示波器捕获了几个波形。 在示波器中 、黄色线是 BCLK、蓝色线是 FSYNC、紫色线是数据。 根据示波器捕获、我没有看到任何会导致触发的不连续性。 有时数据在0和-1之间波动、但不足以解释触发。 我已将 CC2564连接到 WL1833并记录了 WL1833的输出。 随附的 wav 文件表明、实际上、我们在接收端获得了一些垃圾数据。 我的配置是否有任何问题? 如果没有,我如何验证 CC2564是否正确地对其获得的 I2S 数据进行解码,以便我们可以比较我们在示波器上看到的内容? 大致来说、设置如下:
此处听到了示波器爆裂声
| |
主机 CPU -- >CC2564 --> WL1833--> ALSA
我应该注意、音频在大多数情况下听起来不错。 如果我通过 I2S 线路播放任何语音或音乐、音频在接收端听起来不错、偶尔会有人在接收端弹出。