主题中讨论的其他器件:CC2650、 ENERGIA、 CC2650STK
工具/软件:Code Composer Studio
我想将 教育版 BoosterPack MK II 与 CC2650 LaunchPad 连接起来、在显示屏上显示一些内容(这是我最关心的事情)。 我试图找到任何示例文件或任何此类内容、以便在 CCS 中完成此操作。 我看到 Energia 上有一些示例、但我不想切换平台。 我目前正在 i2ctmp007_CC2650STK_TI 上工作的项目似乎已经具有显示驱动程序。 我认为、设置 LCD 真正需要做的就是更新 CC2650 LaunchPad/BoosterPack 组合的这些值。
#define Board_LCD_EXTCOMIN ioID_22 #define Board_LCD_EXTMODE ioID_28 #define Board_LCD_ENABLE ioID_29 #define Board_LCD_POWER PIN_Unassigned #define Board_LCD_CS Board_SPI_DEVPK_CS #define Board_LCD_CS_ON 1 #define Board_LCD_CS_OFF 0
我对这一假设是否正确? 如果是、我会为电路板将这些值更改为什么? 我不确定这些参数的作用是什么。