Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK
我有2个 Launchpad 板与我一起、一个配置为 BLE5中央设备、另一个配置为 BLE5外设。 我正致力于满足使用 BLE 5实现远距离的要求。 请帮助我完成远距离配置 Launchpad 电路板的步骤。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有2个 Launchpad 板与我一起、一个配置为 BLE5中央设备、另一个配置为 BLE5外设。 我正致力于满足使用 BLE 5实现远距离的要求。 请帮助我完成远距离配置 Launchpad 电路板的步骤。
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
您好!
我已经观看了 BLE 1.5km 范围的视频。 我正在研究使用 BLE 5进行远距离通信的要求。 我已经安装了 SDK 2.30.00.28、并将一个 Launchpad cc2640R2板配置为中央板、将另一个板配置为外设、但未实现远距离覆盖(得到150米 LOS)。 我遵循的操作顺序如下、
1.给两块电路板加电
2.使用按钮查找设备
3.连接到发现的设备
4.选择使用选项
5.选择 Start RSSI Reading (开始 RSSI 读数)
6.选择编码的首选 PHY
7.读取 RSSI
如果我缺少任何序列来配置远距离、请告诉我
谢谢!
您好普拉什特、
2) 2)对于广播、除了更改 广播参数的 primPhy 和 secPhy 参数外、您不必进行任何其他更改。
要使用 LE 编码 PHY 进行连接、您需要更改器件支持的 PHY、以及更改主器件正在扫描的 PHY 和在其上形成连接。
3) 3)请使用 HCI_EXT_SetTxPowerCmd()更改输出功率。
您好、Marie、
2) 2)感谢您的努力、我将会告诉您。
3) 3)请为我提供如何使用 HCI_EXT_SetTxPowerCmd()的示例代码。
谢谢、
Marie