This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:LAUNCHXL-CC2640R2-Simple Peripheral On-Chip OAD No putty Output?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/741527/launchxl-cc2640r2-launchxl-cc2640r2--simple-peripheral-on-chip-oad-no-putty-output

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FUNIFLASH

你好  

我使用的是以下代码  

1)  CC2640R2F Launchpad

2)  simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28

3) Code Composer Studio 版本7.4.0

4) TI 编译器版本16.9.6

我按照以下程序进行片上 OAD 目标设置。

1)导入
BIM_OAD_ONCHIP_cc2640r2lp_app、
persistent_app_cc2640r2lp、
simple_peripheral_cc2640r2lp_oad_onchip_stack、和
simple_peripheral_cc2640r2lp_oad_onchip_app 项目到工作区中。
这可以通过导入 simple_peripheral_cc2640r2lp_oad_onchip_app 项目来实现。


2)按以下顺序构建项目:

BIM_OAD_ONCHIP_cc2640r2lp_app、
persistent_app_cc2640r2lp
simple_peripheral_cc2640r2lp_oad_onchip_stack
simple_peripheral_cc2640r2lp_oad_onchip_app

3)使用 Smart RF Flash Programmer 2 (VER 1.7.5)加载十六进制映像
simple_peripheral_cc2640r2lp_oad_onchip_app_FlashROM_oad_merged.hex



但是、在闪存到 CC2640R2F Launchpad 之后、串行终端上没有打印输出。
我是否需要设置任何内容、以便在串行终端上有输出?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Komal、

    您是否正在使用 OAD 片上示例的开箱即用版本、或者您是否对其进行了修改? 代码的其余部分是否无法正常工作、还是只是串行输出? 您使用的是哪一个串行终端?您将其设置为什么设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    1)我在 未做任何修改的情况下使用了 OAD 片上示例的开箱即用版本

    2) 2)我也尝试使用 BTool,当我打开 BTool 时,弹出以下错误  

    3)串行终端设置:

    端口: XDS110 类 应用/用户 UART

    波特率:115200
    数据位:8.
    停止位:1.
    奇偶校验:无
    流控:无

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Komal、

    您是否了解  了 CC2640R2用户指南中的 OAD 环境设置? 看起来您可能按错误的顺序构建项目。 此外、您还可以尝试使用 UniFlash 而不是 Smart RF Flash Programmer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Komal、

    您是否能够解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你  

    解决了我的问题

     以 错误的顺序编译工程时出现问题