This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:cc2650

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/741820/rtos-cc2650-cc2650

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

嘿,我正在使用 cc2650传感器标签,这里我正在尝试将数据存储在内存中,所以我正在使用 OSAL_WRITE,但它不起作用,我得到的返回值为2。

我正在尝试在堆栈中定义 OSAL_SNV=1,如果我这样定义,我会遇到以下错误

ERROR[Lp011]:段放置失败
无法在[0x00010000-0x0001efff]>(总计)中为总估算最小大小为0xeb89字节(最大对齐0x4)的段/块分配空间
未指定用途的空间0xdfd0)。
运行链接器时出错

请 尽快为我提供解决方案。

谢谢、此致  

Rajani

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎耗尽了闪存。 您使用哪种 BLE Stack 版本? 您是否使用原始的 sensortag 示例构建此设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用2_01_01_44627堆栈,是的,我在新堆栈中尝试,在新堆栈中我也定义了 osal_SNV=1,我得到了相同的错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajani、

    我们的 CC2650 BLE 软件开发人员指南中所述、OSAL_SNV=1是默认值。 您在代码中如何以及在哪里拨打这些电话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajani、

    由于不活动、我将关闭此帖子。 要重新打开此主题、只需发布后续问题。 否则、在从此帖子中无活动30天后、此主题将被锁定。 如果您拒绝此帖子可能已解决、请指明您拒绝此帖子的原因、以便我们可以更好地帮助您。