This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:RSSI 边界值

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/739778/cc2564-rssi-boundary-values

器件型号:CC2564

您好!

我的客户有以下问题:

TI 芯片在 RSSI 中似乎有一个带隙、用于调整其 TX 功率、这是有道理的、并且看起来按预期工作。
但是、如果我们达到(例如) RSSI 值-30、我们的 TX 功率将最大输出至+12dBm。 然后、TI 似乎保持在这个最大 Tx 功率、直到我们达到这个带隙的极限(~-10)。 我们所面临的主要问题是我们的正常用例、我们往往始终保持在-10限制以下、因此一旦我们达到一个坏点、Tx 最大值到+12dBm、我们的系统极少恢复。

我们可以调整这些 RSSI 边界值吗?
当我们处于这一有限区域时、我们是否还会锁定到低效率调制方案中?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、

    我不确定我是否理解您在这里提出的问题。 您将什么称为带隙? 这也是您所指的带外干扰。

    您提到的 IC 的 TX 功率是+12dBm 正确吗? 那么、您将以相同的频率但更低的功耗提供干扰信号吗?

    请在此处帮助澄清您的设置。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riz、

    我所指的只是基于 RSSI 值的 Tx 输出功率观察到的行为;Tx 输出功率似乎是自适应的、直到 RSSI 达到~-30的下限、在这种情况下它达到+12dBm 的 Tx 输出功率。 Tx 功率似乎保持在最大功率、直到 RSSI 恢复到-10、此时 Tx 输出功率似乎根据需要进行调整。 我们能否调整 RSSI 上的这些上限和下限、从而触发 Tx 输出功率从始终最大值返回到可变值?


    在我们的测试用例中、除了在现场测试产品外、我们没有引入任何有意干扰的信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:
    您能否提供更多信息:
    -主机 MCU?
    -测试设置详细信息-h/w、s/w ?
    -Pls 共享功率日志: processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Logger_User_Guide

    谢谢
    Saurabh