请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 您好!
我的客户有以下问题:
TI 芯片在 RSSI 中似乎有一个带隙、用于调整其 TX 功率、这是有道理的、并且看起来按预期工作。
但是、如果我们达到(例如) RSSI 值-30、我们的 TX 功率将最大输出至+12dBm。 然后、TI 似乎保持在这个最大 Tx 功率、直到我们达到这个带隙的极限(~-10)。 我们所面临的主要问题是我们的正常用例、我们往往始终保持在-10限制以下、因此一旦我们达到一个坏点、Tx 最大值到+12dBm、我们的系统极少恢复。
我们可以调整这些 RSSI 边界值吗?
当我们处于这一有限区域时、我们是否还会锁定到低效率调制方案中?
谢谢、
Chuchen