This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XB-BT-SP:CC256X 蓝牙

Guru**** 2415570 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/740561/cc256xb-bt-sp-cc256x-bluetooth

器件型号:CC256XB-BT-SP
主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZAD

您好!

我正在使用 cc256x bluetopia、在 我的项目中将 SPP 演示与 Tiva tm4c129xnczad 配合使用。客户端部件是 Android 版本4.4.4 (API 19)的平板电脑 我们开发了一个用于接收数据的应用程序。此项目用于医疗应用、因此我们将从蓝牙获取数据、并使用平板电脑侧的图形显示数据。我们建立了蓝牙连接、并且能够从蓝牙接收数据。 我们面临的问题是、只要蓝牙连接和断开 连接超过10分钟、应用程序就会崩溃。因此、在平板电脑侧、它显示信道已被弃用。因此、请帮助我解决问题。 附加 SPP 代码 here.e2e.ti.com/.../sppdemo.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谦逊 您是指 Android 应用程序吗? 如果是、我认为这是检查其崩溃原因的地方? 由于它是 Android 设备、因此您还可以获取 BTSnoop 日志来检查所交换的消息。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、当您在将蓝牙 Dell 设备连接到任何其他蓝牙设备时遇到问题、并且该设备显示 Dell 蓝牙驱动程序错误时 、您可以通过电子邮件向他们发送相关解决方案。